This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F206PZ 处理器的调试器兼容性

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563407/tms320f2800157-debugger-compatibility-for-tms320f206pz-processor

器件型号:TMS320F2800157


工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 TMS320F206 处理器、并计划从供应商处购买调试器。 我有两个可用选项:  XDS510PP   XDS510PP +

但是、处理器手册特别提到了与的兼容性  XDS510PP 。 您能否确认这两种调试器中哪一种最适合并与 TMS320F206 完全兼容?

期待您的指导。  

此致、

 Naveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    该专家目前已离开办公室、当他们回到办公室时、将会返回给您。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    由于此器件非常旧并且已经停产、因此我们无法在 E2E 论坛上提供帮助。 我建议您参阅旧主题以帮助回答您的问题。

    我还将注意到、旧的 CCS 工具仍需要官方许可证。   在尝试获取 XDS510PP 之前、请确保您(或您的组织)拥有现成的许可证。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我知道怎么做。 CCS 许可证、 以确定 TI 是否会对此提供任何支持。 请确认

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen — 请与我进行私人 E2E 对话、进一步讨论您的选项。

    谢谢

    Ki