This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无法使用演示代码和 LP 上拉 GPIO15

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564228/tms320f28069-gpio15-cannot-be-pulled-up-with-demo-code-and-lp

器件型号:TMS320F28069


工具/软件:

您好专家

客户反馈了 F28069 LP 的问题、他们使用了 SDK 演示 Example_2806xGPIOToggle 、修改如下、跳线为 MUX_SEL (0) CH_SEL (1):

步骤 1:设置 GPIO15:

GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15 = 1;

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0;

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 1;

GpioCtrlRegs.GPACLEar.bit.GPIO15 = 1;

第 2 步:在 GPIO_example3 中添加 GPIO 切换:

for(;;)

GpioDataRegs.GPATOGLE.ALL = 0xFFF FFFF;

GpioDataRegs.GPBTOGLE.all = 0x0000 000f;

delay_loop();

GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO15 = 1;

}

但您可以看到示波器、有 仅~200mV 当 GPIO 在代码中被上拉时。

您能否在 LP 上尝试一下、看看是否可以重现此问题以及如何解决?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    关闭问题、原因是未配置醇度