This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:询问 TMS320F28P650DK9 的电源选项。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558548/tms320f28p650dk-inquiry-regarding-power-supply-options-for-tms320f28p650dk9

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我写信询问 TMS320F28P650DK9 微控制器的电源选项。

我知道、该器件包括一个内部 1.2V 稳压器、它只提供外部 3.3V VDDIO 并将 VREGENZ 引脚接地、即可运行。 这是一项非常有用的功能、可帮助减小 PCB 尺寸。

但是、根据器件的数据表、与提供外部 1.2V 电源相比、使用内部 1.2V 稳压器时的总功耗似乎更高。 因此、在依赖内部稳压器时、我预计器件的总体散热会更高。

考虑到这一点、我想提出以下问题:

1.当仅提供外部 3.3V VDDIO 并启用内部 1.2V 稳压器时、该器件能否在数据表指定的自然通风温度范围 (–40°C 至+125°C) 内可靠运行?

2、由于启用内部 1.2V 稳压器似乎会增加总功耗和散热、因此这可能是高温环境(例如高于 100°C) 的)的一个缺点。 是否有任何记录的规格或应用手册详细说明了器件在两种配置(使用内部稳压器与使用外部电源)下的功率/热耗散特性?

TI 针对此器件推荐的电源设计方法是什么(使用内部稳压器与外部 1.2V 电源)?

非常感谢您的帮助。

此致、
Sangil Nam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sangil、

    感谢您的到来。 当我键入此内容时、延迟响应的拓扑从未发送。

    1) 是、这适用于内部 VREG 启用和禁用。

    2) 虽然使用内部稳压器会增加器件上的功率和温度,你也必须意识到,通过添加一个外部稳压器/电源,你是添加一个额外的组件,它有自己的热量和功率消耗。 这并不意味着您将其从外部移动到器件以节省功率/温度。

    3) TI 提供了以下应用手册  

    https://www.ti.com/lit/an/spradg6/spradg6.pdf — 适用于 C2000 MCU 汽车应用的电源和监控解决方案

    https://www.ti.com/lit/ds/sbvs144c/sbvs144c.pdf — 适用于 C2000Tm 微控制器的集成 MCU 电源解决方案

    需要内部与外部稳压器/电源是一个应用/系统级注意事项。 如果目标是减小 BOM/面积、则建议使用内部稳压器。 如果目标是实现最佳功率/热量/性能、则可建议使用外部电源。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我衷心感谢您的善意回应。