This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关将 extern 与内联函数结合使用的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563460/tms320f28335-question-about-using-extern-with-inline-functions

器件型号:TMS320F28335


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

请澄清一下如何extern将关键字与inline TI 编译器中的函数结合使用。

出于某种原因,我们必须声明一个inlineextern用于测试目的的函数,我们希望确保这样做没有风险。 例如:

extern inline void function();

我们检查了 TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v22.6.0.LTS 而且extern inline函数似乎是分开处理的。

我们希望了解有关此案例的更详细信息、以及与此使用相关的可能风险或限制。

提前感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您遵循 本文中的建议 (而不是 TI 的建议)。  请注意、本文适用于 C(或更高版本)的 C99 标准。  默认情况下、C2000 编译器支持 C89 标准。  因此、您需要使用该选项进行构建 --- c99 --- C11. 。  有关详细信息 、请在 C28x 编译器手册 中搜索标题为“TMS320C28x  C 的特性“的子章节

    谢谢。此致、

    -乔治