This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ePWM 强制发生跳闸区事件

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563112/tms320f28p650dk-epwm-force-a-trip-zone-event

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

我使用 syscfg 配置外设。 初始化 PWM4、PWM5 和 PWM6 后、我直接对它们应用了 OST(波形抑制)。 奇怪的是、这三个 PWM 通道的 OST(波形抑制)一次只能应用于其中一个或两个通道(这种现象是随机的)。 我的配置相同、但我不明白为什么会出现这种现象? 我的操作如下图所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看该特性的勘误表。