This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何使用跳闸信号构建持久耐用的信号作为 CLB 输入

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559162/tms320f28p650dk-how-to-use-trip-signal-to-build-a-long-lasting-signal-as-clb-input

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好专家

该主题是 TMS320F28P650DK 的后续主题:在 OC 故障情况下发生 PWM TZ 时需要生成 2us 延迟。

我将使用以下方法重新创建 PWM 输出:

但我发现保护信号 (GPIO11/Tz) 是脉冲、因此通过逻辑表达式 I0&I1+~I0&I2、即使发生跳闸、输出也始终无法变为 I2。

是否有任何方法可以获得持久的信号来指示 TZ 发生、从而使 I2 能够切换到输出?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我将在星期二 9/2 上就这个问题回复您、因为明天是美国假日、对延迟的回复深表歉意。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如果您希望跳闸信号在 CLB 逻辑中持续存在、则可以使用一个有限状态机、当发生跳闸信号时、该状态机的状态从 0 变为 1。 如果您需要清除此跳闸信号、可以使用软件 GPREG 输入将 FSM 状态从 1 清除为 0。 如果您在实施方面需要帮助、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke