This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:EVM 和电路板之间 MEP 比例因子的值变化。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555839/tms320f28376d-the-value-of-mep-scale-factor-changed-between-evm-and-board

器件型号:TMS320F28376D


工具/软件:

大家好!

我还没有收到 TI 专家的回复。
有人可以回复吗?

TMS320F28376D:EVM 和电路板之间 MEP 比例因子的值变化。 - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

最棒的酒店

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家谁拥有上一个线程是不在办公室,直到 9 月 1 日,我已经把线程分配给另一个专家谁可以希望作出回应.

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我还没有收到回复。
    请将其分配给专家。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在上述主题中、我看到问题已解决。  
    客户验证后、EVM 和开发板似乎具有不同的时钟频率。 我将关闭此主题。

    谢谢、

    Meghavi