This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:cmd

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562339/tms320f28p650dk-cmd

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、expert.i 想引导工程存储 BANK0(扇区 0 — 扇区 22);CPU1 从 BANK0 的存储扇区 23 开始;由于我们的工程配置了 SysConfig、因此未为特定扇区配置此起始地址。

问题:如果我想使用 CPU1 起始地址 BANK0 配置扇区 23、应该如何写入代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nie、

    目前、我们没有配置扇区之间的起始地址。 您可以在不使用 SysConfig 的情况下配置 cmd 文件、并根据扇区拆分 BANK0 的存储器部分、并使用 CPU1 起始地址配置扇区 23。

    谢谢

    Aswin