This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 所有引脚的内部保护电路

Guru**** 3020200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562937/tms320f28379d-the-internal-protection-circuitry-for-all-of-pins-of-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

我正在为一些商用产品中使用的 TMS320F28379D 提供保护。 有关 PIN 内部保护电路的一些问题:

1) 所有引脚是否都具有 OCP、OVP、ESD 等内部保护电路?  

2) 具体的内部保护电路是什么? 换句话说、这些电路是怎样的?

3) 是否有必要为某些引脚添加外部保护电路? 如果是、它们是什么引脚、需要/建议使用哪种保护电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saijun、

    最好参考 C2000 硬件设计指南、因为有一些与此相关的指导、最好结合参考 F28379D 数据表。

    OCP 和 OVP 主要由 CMPSS 模块处理、这些模块仅在模拟引脚的子集上可用。 器件上有一些内部 ESD 二极管、尽管这些二极管不一定是规格、但您可以阅读数据表 ESD 部分中的一些 ESD 信息、以了解具体值。

    VDD 和 VDDIO 等电源引脚应具有去耦电容和大容量电容、详细信息在数据表中说明。 您还可以根据要采样的内容以及系统中预期的任何噪声、向 ADC 输入添加一些 RC 滤波。

    此致、

    彼得