This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:aio10 上的中断

Guru**** 3020230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561902/tms320f28023-interrupt-on-aio10

器件型号:TMS320F28023
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在处理 tms320f28023  
我需要在 AIO10 上配置 Inrupt、以便使用它通过位银行方法进行 UART 接收、

非常感谢任何指导、文档链接或示例项目。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我再过一天来提出我的答复。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith,

    虽然我们没有位拆裂的专用示例、但在 F2802x 的 C2000Ware 器件支持目录 (C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\device_support\F2802x\examples\drivers) 中、我们确实有几个示例可以参考一般 GPIO 配置和 CPU 计时器。  我建议仔细研究这些参数、并或许使用与您的波特率匹配的 CPU 计时器。 在接收时、您还可以利用 此器件上的外部中断、该中断可选择触发负边沿或正边沿。 以下是一些参考示例:

    • CPU_TIMER 示例
    • External_interrupt 示例
    • GPIO_setup 示例
    • timized_led_blink 示例
    在尝试实现此目的时、请随时创建另一个主题、其中包含更具体的外设配置问题。  

    此致、

    Allison