This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于 eQEP-QEPSTROBESEL[STROBESEL]、为什么我无法使其正常工作?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560939/tms320f28p650dk-about-eqep_qepstrobesel-strobesel-why-i-cannot-get-it-work

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好专家,愿你有一个美好的一天!

我将 PWM1_SOCA 配置为 eQEP2 选通源、 QEPSTROBESEL[STROBESEL]= 2;

且 QDECCTL[QSP]=0; QEPSRCSEL[QEPSSEL]=0;

设置 SEL=0;但 QPOSSLAT 始终为 0、ADC 可以获得采样值;

我的设置有什么问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有几个后续问题可以帮助进行调试。

    1. ePWM1 是否正确配置为生成 SOCA 信号?
    2. “ADC 可以得到采样值“是什么意思?
    3. 您是否将当前配置与 C2000Ware 和 Driverlib 提供的基本 eQEP 示例进行了比较?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM1 是否正确配置为生成 SOCA 信号?

    是的、该参数 配置正确、可以触发 ADC 正常工作。

    2.“ADC 可以得到采样值“是什么意思?

    可以触发 ADC 通道、并且 ADC 结果寄存器可以读取正确的值;

    是否将当前配置与 C2000Ware 和 Driverlib 提供的基本 eQEP 示例进行了比较?

    是的、 我研究了  F28P65 的 4 个 eQEP 示例。  配置 似乎正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 哪些 GPIO 配置为 eQEP 输入? QEPSSEL= 0 将其设置为 IO 输入。

    此致、
    Jason Osborn