This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C:闪存损坏、导致连续 NMI 复位

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562680/tms320f280039c-tms320f280039c-flash-memory-corruption-causing-continuous-nmi-reset

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:

由于该线程已锁定且无法回复问题的链接: 链接

我们已经阅读了建议的文档并检查了电源序列。 找不到任何问题。

我们使用 TMS320F28379D 的其他产品也会出现这个问题。 在工作台上、我们还能够重复该问题。 期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、  

    如果这与断电序列无关、那么这是否与闪存 API 的使用相关? 对于 TMS320F28379D 器件、  该器件的闪存 API 指南第 2.3.3 节列出了对器件闪存进行编程时要检查的事项。  

    您能否更详细地说明此设置中的错误是如何发生的、它是否与之前的类似?

    谢谢。此致、

    Charles