This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:CAN 编程

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565017/tms320f28379d-q1-can-programming

器件型号:TMS320F28379D-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

是否可以获得一些示例文件/代码(在位域中写入)来帮助通过 F28379D 上的 CAN 进行通信。  我可以看到 USB 库、但无法看到 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=F28379D&devtools=F28379D&node=A__ADLw.e0gdgP2jp9kh1y.KQ__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST)

BR, Ross.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    dev.ti.com 上有位于以下结构内的 F28379D 的一些示例:
    C2000Ware >英语> Devices > F2837XD > F28379D > Examples > Driverlib > CPU1 > CAN
    我认为这个链接应该起作用: 可以的例子

    在下载的 C2000ware 中(使用默认安装):

    C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\can

    此致、
    Susan