This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:LWIP 与 FreeRTOS 配合使用

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563127/tms320f28388d-lwip-with-freertos

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想将 lwip 与 FreeRTOS 配合使用、但无法实现这一点。

你支持 lwip 操作与 freeRTOS 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将请教 FreeRTOS 专家来看看这个问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最新版本的 C2000ware (6.0.0.0) 将支持带 FreeRTOS 的 lwIP。  

    您可以引用工程:C2000Ware_6_00_00_00/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip_udp_fretos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了、但它不可导入的工程。 我正在使用代码编写 Studio、打开  C2000Ware_6_00_00/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip_udp_freerture 路径时、我看不到导入按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否尝试打开路径“C2000Ware_6_00_00_00/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip_udp_freertos/cm"</s>“