This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:如何在 SPLL_1PH_Sogi_FLL 中调整 k 和伽马

Guru**** 3017000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563777/c2000ware-digitalpower-sdk-how-to-tune-k-and-gamma-in-spll_1ph_sogi_fll

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK


工具/软件:

您好的团队、
我使用 了带有默认系数的 SPLL_1PH_Sogi_FLL、它非常好用。

您能解释一下 k 和 Gamma  参数在做什么吗?
如何计算和调整 k 和伽玛参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vsevolod

    请浏览以下文档、了解有关 SPLL 的更多详细信息

    software-dl.ti.com/.../group__SPLL__1PH__SOGI__FLL.html

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabt3

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:
    是的、我已阅读 SDK 中的文档。 但是除了“通过仿真来识别 k 和 γ 的值“之外,没有提到如何确定这些系数。 我需要更深入地了解使用了哪些仿真? 选择标准是什么? 如何理解这个 FLL 足够稳定。  对这些参数进行调优是否有任何已知的方法?

    我的问题特别类似于 FLL 和  k 以及伽马 参数。 除了 您所引用的 sprabt3 文档中的这些参数之外、没有任何其他参数。 我错过了什么吗?

    谨致问候、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seva


    我没有关于选择 k 和 Gamma 的更多信息。 我将尝试联系写 sprabt3 的人。  

    谢谢你

    Amir Hussain