This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:ANPC 3 级逆变器 PWM 开关

Guru**** 3017050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TIDA-010210, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564075/c2000ware-digitalpower-sdk-anpc-3-level-inverter-pwm-switching

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28377D、 C2000WARE

工具/软件:

您好:

我使用的是 ANPC 3 级三相逆变器。 微控制器是 TMS320F28377D。

您是否有任何基于 C2000 的 3 级 ANPC 逆变器开关示例。

我能否获得有关使用单三角载波生成 PWM 的任何信息或示例文件?

请提供上述信息。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Namita

    请参阅数字电源 SDK 中的 TIDA_010210。 这款基于 11kW 双向三相 ANPC 参考设计。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我检查了该软件模块的 TIDA_010210、因为该模块适用于其他 DSP、因此无法使用该代码。 我使用的是 TMS320F28377D。

    我只需要逻辑来从 DSP 为三级三相 ANPC 生成 PWM。 我们是否有任何有关如何基于载波生成 PWM 的文档?

    我在 MATLAB 中显示了示例代码片段、但希望在 DSP 上生成这些 PWM。 这里使用了两个载波并生成了 PWM、是否有任何其他方法或方法来生成 PWM?

    请帮助输入。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Namita

    TIDA-010210 在 F28004x 器件上实现。 F28004x 和 F28377D 的 PWM 模块几乎相同。 如果您要了解 377D 上的 PWM 配置、可以从器件支持文件夹中提供的 ePWM 示例代码 377d 开始

    C:\ti\c2000ware-digital-power-sdk\c2000ware\device_support\f2837xd\examples\cpu1

    以上示例与 TIDA-010210 固件相结合、应该能帮助您针对自己的设计配置 PWM。

    谢谢你

    Amir Hussain