工具/软件:
您好、
当我在我们的系统中集成 HWBIST 时、我们使用 Micro-Run。
当我执行 CPU2 HWBIST 时、它将获得 STL_HWBIST_runMicro () 的 0x19 返回值、这意味着 HWBIST 检测到逻辑错误。 我换了另一个芯片,它面临着同样的问题。
但是、当我在 CPU1 上执行 HWBIST 时、它可以成功完成 HWBIST 99%的覆盖率、没有错误。
我有一些问题:
CPU1 或 CPU2 之间的 HWBIST 初始化是否有任何差异?
2.如果发生了这个逻辑错误,我该怎么办?
库版本:
TI 版本:C2000 诊断库 v5_02_00_00