This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:触发 TMS320F28P55x 未处理中断

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, TMS320F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545929/tms320f28p550sg-tms320f28p55x-unhandled-interrupt-triggered

器件型号:TMS320F28P550SG
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C、 SysConfig

工具/软件:

我在 TMS320F28P550SG 上遇到一个虚假 PIE 组 8 中断。 在 JTAG 调试下运行时、PIE 中断矢量 88 将被默认 ISR 处理程序触发并捕获。 这是中断 8.1、即 I2CA 中断。 但是、问题是未使用 I2C、LIN 或 SCI-C 也不是 PIE 组 8 中的其他外设。 请注意、当未在调试模式下运行时、它可能会在默认 ISR 处理程序中捕获到停顿。

我已在未处理的中断中读取这些寄存器、以了解触发中断的是什么


1. PIEIER8 为全零
2. PIEIFR8 为全零
3. IER.INT8 为零
4. IFR.INT8 为零
5. IFR.INT9 为零

这表明不应触发任何中断、因此我不明白导致这种情况的原因。

我已确认在我的代码和生成 syscfg 代码中使用了正确的 SCI 寄存器基地址

添加的代码更改导致出现此问题:
-将 SCI-A 设置添加到 syscfg
-添加使用 SCI-A 的代码
-为 ISR-to-task 和 Task-to-task sempahore 信令添加 FreeRTOS 任务通知。

调用 ISR 到任务通知时会出现该问题。 大概来说、全局中断启用/禁用允许正在发生的任何内容传播。

了解此类型关断问题的建议步骤是什么?

请注意、我要使用相同的 SCI 和中断处理从 TMS320F280049C 移植代码。 由此我可以看出、这两个处理器之间的 SCI 功能/API 是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    这当然是一个奇怪的问题。 我会说、当 IFR.INT8 /和 IER.INT8 被清除时、这是正常现象、因为在将中断从 CPU 处理时、硬件会自动清除这些字段。 PIEIFR8 也应在矢量提取发生后自动清零。 然而,这并没有解释 PIEIER8。 需要检查以下几点:

    在未处理的中断中读取这些寄存器时、您能否验证 CCS 中的“Continuous Refresh“按钮是否打开?

    您是否还可以在默认 ISR 处理程序中添加 GPIO 切换开关、以验证在独立模式下(未连接调试器)的行为是否相同?

    在 SysConfig 中、您能否查看生成的代码并验证它实际上是将配置写入 SCIA 而不是 SCIC?

    我应该注意、我要使用相同的 SCI 和中断处理从 TMS320F280049C 移植代码。 据我所知、这两个处理器之间的 SCI 功能/API 是相同的。

    是的、以上都是正确的。 这两种器件上的 SCI 模块是相同的。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delaney、感谢您回复我。

    连续刷新已打开、我已尝试手动刷新、关闭并重新启动 CCS、以确保它不是 CCS 问题。

    2.我可以让它在不进行调试的情况下自由运行、并将 GPIO 配置为在虚假中断 88 触发时切换。  

    3.是的、我可以确认我已检查生成的 SYSCFG 代码、以确保没有使用其他外设、也没有生成异常。

    4.我也注意到,如果我让它继续运行,那么其他的虚假中断就会发生。 我看到中断 40、23、64。 40 和 64 是组 2 和 5 中的第一个中断、23 是用户定义的奇数中断、我们不使用该中断。

    我发现器件勘误表中可以解释这个问题。 我已经实施了此处所述的修复、但这不能解决问题。

    勘误表 TMS320F28P55x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 A、0
    SPRZ572B–2024 年 4 月–2025 年 2 月修订

    人们认为、这些是早期的 UCS、存在问题、因为这仍然是一款相当新的器件。 根据 PARTIDL 寄存器、我的 UC 是一个工程样品。 是否可以从 TI 采购完整生产样片的 UCS 来排除这是否是器件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    感谢您的答复。 我看不到您链接的勘误表、但它是下面的吗?

    如果是这样、这只适用于中断嵌套实现。 您是否在您的应用程序中启用了嵌套? 如果是、您能给我展示一下您是如何编写 ISR 代码(必须以非常具体的方式完成)吗?

    我将查看有关量产样片的问题并返回给您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对缺乏回应表示歉意。

    因此、首先在其余 ISR/UART 配置按压后、我注意到一些关键段代码执行错误。 该代码被两个关键部分 ENTER 呼叫包裹、不需要退出。 解决了此问题、虚假中断问题似乎已经消失。 尽管如此、我还是打算稍后返回此处来确认这种行为、因为似乎确实有一些其他中断被触发而没有原因。

    为回应您的最后一个帖子、我们不会实现嵌套中断、但是我特意在勘误表中提到的所有中断的末尾添加了 EDIS。

    我提到的勘误表是  SPRZ572B 文档、来自 www.ti.com/.../sprz572b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    我会在 1-2 天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    我很抱歉耽误了很长时间。 您是否能够确认配置更改是否修复了虚假中断? 您能否验证另一个 ISR 是否不存在与 UART ISR 相同的问题?

    据我所知、添加 EDIS 不应导致任何问题。

    此致、

    Delaney