This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:当我们在 48pt 封装的引脚 5 (A3、C5/GPIO242) 上连接 ADC 输入时、控制器无法启动

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563778/tms320f2800132-the-controller-is-not-getting-start-when-we-connect-adc-input-on-pin-5-a3-c5-gpio242-of-48-pt-package

器件型号:TMS320F2800132


工具/软件:

尊敬的先生:

   

如上所示,这是我的电路板的原理图, 当连接输入(目前为 2.5V)在引脚 5 (A3, C5/GPIO242) 时,当断电/上 我的控制器程序没有开始,当我触摸这个引脚或复位引脚它开始,而且当这个引脚保持未连接时,控制器在每次上电/断电时工作正常。 我在 RESET 引脚上连接了 2.2 千欧和 10nF 电容器。   并将引脚 5 配置为模拟输入。

请提供帮助

使用奖励

Yusuf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuf、

    是在 ADC 输入端应用 RC 滤波器还是直接为 ADC 引脚提供感应功能? 此外、如何降低电压、我看到它显示 24V Sense、但我在原理图上找不到分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 引脚上无 RC 滤波器、仅分压器电路   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在不使用 RC 滤波器的情况下将信号直接从高阻抗源驱动到 ADC 引脚、这会导致问题。 常见的情况是向运算放大器施加信号、然后向 RC 滤波器施加信号、使其来自低阻抗源、也可以直接施加到 RC 滤波器、但这样 RC 值需要明显更高。

    有关更多详细信息以及如何推导计算、请参阅 TRM 中 ADC 部分的 RC 部分。