This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F29H85X:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 3017220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F29H85X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562836/launchxl-f29h85x-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LAUNCHXL-F29H85X


工具/软件:

请确认 SKU  LAUNCHXL-F29H85X  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部件的 CE/EU 声明。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们确实提供了 EU 符合性声明、 稍后会在 LAUNCHXL-F29H85X 产品页面上提供该声明的链接。 请允许我保持该线程打开并在可用时 ping 您(最好是在一周结束时,如果不是更早)。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了 EU DOC、现在可以在 TI 网站上找到。 谢谢