This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SPI 最大速度速率

Guru**** 3017220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563081/tms320f280049-spi-maximum-speed-rate

器件型号:TMS320F280049


工具/软件:

尊敬的专家:  

您是否知道 F280049 可以提供的最大 SPICLK?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 F28004x 上、最大时钟速度为 25MHz(即 LSPCLK/4)。 请注意、要实现此速度、必须使用 SPI 的高速模式与器件上的高速 GPIO 配对。 请参阅 此处的说明。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:  

    感谢您的回答!

    此致、

    Eric Chen