This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F-Q1:电气:功能问题、

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565667/tms320f28027f-q1-electrical-functional-issue

器件型号:TMS320F28027F-Q1


工具/软件:

在后置控制器项目上发现的几个缺陷每周约 3.3 个单元、这些缺陷被处理为报废微控制器 U627 (17052086-01) 上的内部问题。微控制器用于驱动三相风扇和充电器控制模块。 在功能测试期间发现问题、特别是在风扇测试期间。 我们已获取三个疑似出现故障的单元、然后尝试将微控制器 (MCU) 连接到应用软件并通过 Blackhawk 调试探针。 与器件型号为 17052086-01 的 MCU 通信失败。 三个可疑装置出现相同的通信故障。

无法在德州仪器 (TI) 的工作台或 ATE 上验证报告的通信问题。

e2e.ti.com/.../Internal-Issues_5F00_17052086_2D00_01-_2800_002_2900_-_2800_1_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题是否仅在应用程序运行时发生? 您是否能够在遇到问题后通过将器件置于等待引导状态来连接到器件(不可能有应用程序干扰)。  

    我无法打开您共享的 pptx、是否可以再次尝试上传?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wilfredo ,我明天就来看看 CPR/QEM。  如果你能提供 CPR 或 QEM 给我,它会加快事情的速度。  在此期间、有几个问题:

    1.是否有任何关于线路中的功能故障可以帮助隔离器件问题的信息,例如 PWM、ADC 等

    2.您在使用 CSM 吗?

    3.您能描述流程吗?例如,设备安装在 PCB 上,然后闪存编程和验证,然后风扇测试,或者是否有额外的步骤

    4.您是否尝试过使用不同的调试探针(例如 XDS100 或 XDS110)连接到器件、或者是否尝试降低 XDS200 时钟速率?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfredo、我找到了您的问题、明天将与退货团队讨论。  尽管如此、我仍希望对上述问题作出答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wilfredo、还有一个问题:

    5.似乎 INTOSC 被用作系统时钟,而不是 XTAL ?。  该应用是否使用 振荡器补偿指南中所述的 INTOSC 补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wilfredo ,我会见了返回团队。  目前这些设备位于 达拉斯、但我已要求将其发送到我们的站点进行进一步分析。  TI 的初始评估没有发现问题、而且他们能够使用 XDS110 连接到器件、因此有助于获得有关故障的更多详细信息(如线路或工作台所示) 。  此外、了解设计(硬件/软件)的成熟度非常重要、因此我们确定了接下来的最佳解决步骤。  因此、我正在综合我提出的问题、并补充一些问题:

    1.是否有任何关于线路中的功能故障可以帮助隔离器件问题的信息,例如 PWM、ADC 等

    2.您在使用 CSM 吗?

    3.您能描述流程吗?例如,设备安装在 PCB 上,然后闪存编程和验证,然后风扇测试,或者是否有额外的步骤

    4.您是否尝试过使用不同的调试探针(例如 XDS100 或 XDS110)连接到器件、或者是否尝试降低 XDS200 时钟速率?

    5.似乎 INTOSC 被用作系统时钟,而不是 XTAL ?。  该应用是否使用 振荡器补偿指南中所述的 INTOSC 补偿?

    6.该设计在生产中运行了多长时间?  大约是多少体积?   

    7.最近是否有任何硬件或软件更新?

    我通过 E2E 发送了一个朋友申请、以防需要私下分享上述某些内容。