This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389C03-Q1:看门狗卡在空闲状态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS389C03-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565117/tps389c03-q1-watchdog-stuck-in-idle-state

器件型号:TPS389C03-Q1


工具/软件:

大家好、E2E 支持朋友

我使用 TPS389C03-Q1 作为系统功率监控器和看门狗。 系统上电后、我注意到看门狗保持空闲状态。 可以正常读取和写入 BANK0 和 BANK1 寄存器。
在系统硬件设计中、WDE 引脚直接连接到高电平。 我的问题是、看门狗从空闲状态转换到启动状态是否需要边沿触发(如 WDE L->H)?

谢谢!

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的提问!

    WDE 引脚应该是电平触发的、因此逻辑高电平和低电平输入决定它所处的状态。

    如需进一步支持、请提供以下信息:

    1.您能否确认您所使用的确切器件型号?

    2.如下所示的组 0 寄存器 0x37 的状态是什么?

    3.将 WDE 引脚拉高到什么电压水平?  

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    感谢您的支持。  

    1.您能否确认您所使用的确切器件型号?

    我们检查了使用的器件型号、我认为我们犯了错误、并订购了错误的器件 (TPS389006007RTER)。

    我目前正在等待新零件送达、并将在更换后重试。

    再次感谢您!

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的更新!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    我将这次讨论标记为“这解决了我的问题“。 如有任何其他问题、我将开始另一个主题。  

    谢谢!

    此致、  

    Arthur