This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:USB 文件下载

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563602/tms320f28388s-usb-files-download

器件型号:TMS320F28388S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将转向 TMS320F28388S。  在为 379 开发 USB 时、我们使用了一些 TI 文件、例如 usbdbulk.cpp。  在哪里可以找到适合 388 的设置?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    我安装了许多版本。  如何确定正在使用哪个版本?

    “我知道,我不会骗你的,我也不会骗你的。“

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、  

    我 认为 USB 库没有任何.cpp 文件。  您可以在以下文件夹中找到“usbdbulk.c"文件“文件  
    C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\libraries\communications\usb\f2838x\source\device

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我明白为什么找不到它们。  我们将它们更改为 cpp 扩展。

    问题: 如何知道正在使用哪个 C2000ware?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我们只是使用特定 C2000ware 的代码吗?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、  

    我比较了此文件中从 5.02.00.00 到 6.00.00.00 的更改,找不到任何差异。

    由于此文件没有完成任何更改/修复、因此您可以从您拥有的任何版本的 C2000Ware 中使用。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Siddharth、

    教育