This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:无法进行步进。 这种情况的一个常见原因是已使用所有硬件断点。

Guru**** 3016600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565199/tms320f2800137-unable-to-step-a-common-cause-of-this-is-that-all-hardware-breakpoints-have-been-used

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

您好 TI、

我有一个令人沮丧的问题。 我正在尝试调试工程、并且尝试使用断点、但仍然会收到以下错误消息。

 

仅使用一个断点时收到此错误消息!

请帮助我解决这个问题。

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    每个器件都有 (2) 个内置硬件断点。 但是、CCS 使用其中一种资源在默认情况下在 CIO 函数处停止、只允许用户使用一个断点。 这可以如下所述禁用: CCS 中 C2000 器件的硬件断点和观察点。  

     具有 ERAD 模块的其他器件具有 (6) 个额外的硬件断点。

    此致、

    Aishwarya