This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:如何更改&&39;clb_simulation&#39 的参考 GCC 编译器路径;

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564279/launchxl-f280039c-how-to-change-the-reference-gcc-compiler-path-for-clb_simulation

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

在我的 CCS 工程中、我已经将名为“CLB_SIM_Compiler"的“的“Path Variables“的值更改为另一个不同的路径:“D:\ProgramFiles\TDM-GCC-64\bin“、这是我的 GCC 的实际安装目录、但为什么我的构建输出“clb_simulation.bat"文件“文件仍引用“C:/TDM-GCC-64/bin/g++“? 如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hengchen:

    我认为工程属性并不是为了自动更新.bat 文件、您需要手动编辑.bat 文件作为文本文件、以使用正确的 GCC 路径。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、
    谢谢、我已经通过修改模板文件解决了这个问题 “ \utilities\clb_tool\clb_syscfg\source\.meta\templates\script\clb_simulation.bat.xdt“若要使用正确的 GCC 路径、现在正常Grin

    再次感谢您、

    祝你度过美好的一天!

    Hengchen