This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:对控制器锁步配置禁用和单独使用单核所需的说明。

Guru**** 3016500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562529/tms320f2800157-required-clarification-for-controller-lockstep-fetaure-disable-and-using-single-core-seperately

器件型号:TMS320F2800157


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是微控制器 TMS320F2800157、我们需要做出以下阐释。

1.禁用锁步特性所涉及的步骤。

2.禁用锁步后,是否可以单独为应用使用单核。

3、如果上述 2 个特性不可重复使用、请建议使用具有 TMS320F2800157 相同特性但没有锁步函数且单核也可以使用的控制器。

此致、

Rahul。

+91-8329149803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    禁用锁步后、我是否可以为我的应用单独使用单核。

    是的、可以禁用锁步、在禁用锁步后、您可以像以前一样使用 CPU1。 唯一的区别是、与 CPU1 锁步的影子 CPU1 不再可用。

    锁步启用 — CPU1 和影子 CPU1 在锁步模式下运行

    锁步禁用 — CPU1 仅可用、影子 CPU1 不可用

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathan Bhatt、  

    感谢您的许可。