This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:C2000-IDEA 迁移不再起作用

Guru**** 3016830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563151/tms320f280039c-c2000-idea-migration-do-not-work-any-more

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

尊敬的专家:

我使用 C2000 IDEA 将工程从 f28p65 迁移到 f280039。 但是、在出现一些错误弹出窗口后(我不记得说了什么)、所有项目都消失了、项目检测不再起作用。

点击“获取工程“完全无效。

我重新打开了 CCS20、问题仍然存在。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您似乎在 CCS 中的另一个工作区中、与之前工作的工作区不同。 您可以通过转到左上角的 File 并选择 Open Folder 来更改工作区。 然后尝试找到您以前在中工作的文件夹。 通常这是在您的计算机的 C:/Users/下 /文件夹(如果您在 Windows 上)

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    您是否在“Project Explorer“中看到了工程? C2000-IDEA 工具只能检测 C2000 项目。

    您可以尝试新版本的IDEA 扩展 0.1.05V(C2000 IDEA–Open VSX 注册表)。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Shashank、

    我重新安装了  Idea 扩展 0.1.5、问题仍然存在、这次我捕捉到了错误、检查右下角的卷曲器

    同时、我可以在 Project Explorer 中看到工程、这是否意味着我在正确的工作区中?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我还在研究这件事。 您能否提供控制台输出? 您可以通过按 Ctrl+Shift+P、然后在“切换开发工具“中键入来打开控制台。 然后单击 Enter。 当您看到 C2000 IDEA 错误时、请通过控制台发送、以便我们可以查看代码的哪一部分抛出错误

    此致、

    彼得