This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:导入 LaunchPad 示例时出现问题

Guru**** 3017120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565564/launchxl-f28p55x-issue-with-importing-launchpad-examples

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我已经安装了 c2000ware 5.05 以及用于使用 Launchpad f28P55x 的示例。 我已安装 CCS 12.2。 我遇到了一个问题、即我导入工程时、CCS 会抛出错误、指出我没有系列库。 但是、我安装了 C2000 产品系列库。 如何解决此问题?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用相同版本的 CCS 和 C200Ware 测试了此 LaunchPad 加载示例、但没有看到此错误。
    我建议采取以下步骤:
    1.通过 Help > Check for Updates 选项卡、检查 CCS 中是否缺少任何更新
    2. Re 运行 CCS 安装程序并确保按如下所示选择了 C2000 微控制器:

    此致、

    Susan