Other Parts Discussed in Thread: F29-SDK
主题:F29-SDK 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、专家、
用例是、外部数字信号通过 IO 输入到 F29 中、F29 必须非常快速地解析这些信号并做出响应 (50ns)。
输入信号的最小宽度为 50ns、这意味着 F29 应该能够检测到这个窄脉冲。
解析输入信号后、F29 应在很短的时间内响应、输入脉冲和输出脉冲之间的最短时间为 50ns。
输出信号的最小宽度也为 50ns。
我们已经 从 SDK 中完成了一些简单的基于测试的 GPIO_ex2_interrupt 示例、我们可以在 ISR 中切换 GPIO。 结果表明、边沿触发 GPIO 中断到 ISR 中切换边沿之间的时间约为 110ns。
请帮助验证结果是否合理。
此外、请帮助您评论 F29 是否可以实现目标用例。 是否可以使用 CLB 来实现这一点?
谢谢。