This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:.sysconfig 文件

Guru**** 3016950 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562667/tidm-02000-sysconfig-file

器件型号:TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 SYSCONFIG

工具/软件:

您好、
客户申请 PCMC PFC 的参考设计。 当我从 tidm_02000 中打开.syscfg 文件时、只能看到 powerSUITE 选项卡。 但不清楚使用了哪些外设。 我们是否有一个普通的.sysconfig 文件、客户可以在该文件中更轻松地查看 PCMC 架构的配置?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    通常这是外设配置的情况。 但是、该设计是基于 powerSUITE 的较旧设计、不带外设配置。 它只是有参数配置。 遗憾的是、我们目前没有 SysConfig 文件来查看  PCMC 架构的配置。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、
    那么、是否没有其他新型 PCMC PFC 参考设计?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM-02015 是我们的最新设计、具有适用于 PSFB 的 SysConfig 文件、其中包含内部发布代码。 我们已通过电子邮件发送下载链接。

    谢谢!

    此致、

    Sumit