This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 CCS 对 TMS320F28388D 进行远程调试

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566582/tms320f28388d-remote-debugging-of-tms320f28388d-with-ccs

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我们要调试 TMS320F28388D 远程连接 完整的图形用户界面。


这里我们的配置:

我们的  TMS320F28388D 直接连接 x86 Linux 带 USB-JTAG 转换器的微型 PC XDS100v2
我们的  x86 可以通过以太网链接到 Windows PC(其中安装了 CCS)。

我们希望能够调试  TMS320F28388D、就像 通过采用 XDS100v2 的 Windows PC 直接连接 TMS320F28388D 一样。
由于产品是集成的、 因此 我们无法通过 USB 直接连接到 XDS。 我们需要通过以太网远程执行此操作。

我们可以使用任何 TI 工具来调试我们的 TMS320F28388D  远程 使用 CCS?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您需要 CCS IDE 进行远程调试。

    理想选择是使用支持通过以太网进行远程调试的调试探针:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-UE

    应通过以太网电缆将调试探针直接连接到网络。 然后、带有 CCS 的远程 PC 可以通过 IP 地址连接到它。

    否则、另一种选择是将 CCS 安装在 x86 Linux PC 上、直接连接到 F28388D、然后远程 PC 将通过 VNC 或 RDE 连接到 Linux PC、并以这种方式使用 CCS。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不能使用其他调试探针。
    是否有第三个选项不在 x86 上安装 CCS? 这对我们来说太重了。
    在 Linux 上、有 uniflash、可用于刷写 f2838。
    您没有  类似的调试工具?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 是主要的调试工具。

    唯一的另一个选项是 DSS Test Server:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEvH2m2WktsK7yoAuLqLWA__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    但是、这主要用于通过命令行进行自动测试。 我假设您需要手动调试 IDE。