This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:参考设计 PMP23338 的异常 PWM 波形

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563669/tms320f280039c-abnormal-pwm-waveform-of-reference-design-pmp23338

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:PMP23338TIDM-02008

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用了 PMP23338 TTPLPFC_pwmDriver ()  要‘MOSFET、现在发现快速 MOSFET 驱动器有一个“间隙“)看起来占空比很大(、尽管这里有一个处理过程可以限制占空比的幅度、但似乎没有影响(±0.95f)。  

1.何时 TTPLPFC_dutyPU 在分配之前分配一个固定值、则不会有问题。 但是、当使用通过环路计算获得的 TTPLPFC_dutyPU 进行分配时、将发生波形压降。

2.已尝试进行计算 TTPLPFC_dutyPU 直接输入 TTPLPFC_runISR1_lab4 () 并将其分配给 CMPA、而无需调用 TTPLPFC_HAL_updatePWM () TTPLPFC_HAL_EPWM_setCounterCompareValueOptimized () 、但仍出现波浪跌落。(作为调试信息。 显示)

3、电流回路中的钳位操作是有效的 TTPLPFC_dutyPU 被钳位。

您能帮助找出问题的根本原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angela

    客户是否在使用 pmp23338 电路板?  

    客户使用哪个版本的 DPSDK 来生成 pmp23338 代码? 请让客户使用 5.06 版本的 DPSDK。 早期版本存在一些问题。 客户是否对硬件/软件进行了任何修改?

    如果客户使用 5.06 版本的 DPSDK 运行硬件和软件而未进行任何修改、请让客户上传问题波形。 请要求包含的波形 TTPLPFC_dutyPU、   高侧和低侧开关和电流的 PWM 信号。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    他使用自己设计的电路板 (L416uH、C5500uF)。 他将 SDK 更新为 5.06 版本、但 PMP23338 控制逻辑(PWM 显示连续高电平)仍然存在问题。  然后、他将 TTPLPFC_pwmDriver () 中的控制逻辑替换为 TIDM-02008(TTPLPFC 部分)中的相关逻辑。

    主要问题是、在空载条件下无法实现稳定的输出、因此需要轻负载 (Iout_MIN = 0.4A) 才能使输出有效。

    图 1 至图 5 显示了 0.4A 负载下的 MOSFET 驱动波形和霍尔输出波形。

    空载时的保护 驱动波形和霍尔输出波形如图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、Amir、

    非常感谢您的回复!

    让我补充这个问题的背景:

    今天、我仅测试电流环路(实验 3)、发现 PWM 波可能不恰好位于原生半部分(霍尔器件上反射的电流在轻负载)Ω 时也会出现显著的振荡。 无法 实现正常输出(空载时在目标电压下稳定输出)。

    此外、 从上面的电流波形的包络来看、中间部分的电流似乎没有很好地跟随输入电压的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angela、Milo

    我知道图 1-5(来自 Angela 的 Post)处于 0.4A 直流负载下、这些波形是正常的。 我的回答正确吗?

    图 6 是空载时的波形。 我需要更好地理解该波形

    1.是否在空载的情况下启动电路板?  

    2.从图 6 中的波形,它似乎工作了几个周期,然后保护触发。 是过流保护吗? 如果是、请分享 OCP 时的电流波形。 您还介绍了 Ch2:霍尔器件的输出。 这里的电流有什么问题?

    3.您是否在空载条件下测试了 pmp23338 板。 我建议订购 pmp23338 电路板并在空载条件下进行测试。 许多问题是由于硬件改动而出现的。 您是否还能 列出从 pmp23338 开始您的硬件有哪些变化?

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    非常感谢 您的迅速回复!

    是的、对于图 1-5、电流波形在 0.4A 负载下基本正常(只有电流的包络与正弦波不完全一致)。

    A1:是的、从空载开始。

    A2:是的、这是 OCP (THRESHOLD:30A/ CMPSS)。 因为我使用霍尔输出作为电流环路反馈。 因此、Ch2 指示扼流电流。当它振荡并达到较大值时、将触发 保护。

    答 3:不是、这是一个新开发的硬件解决方案、到目前为止我还没有演示。 我们目前渴望解决这个问题(看看我们是否有时间在稍后的演示中进行验证)。 此外、新 PRJ 做出了重大更改、您能否将您的电子邮件分享给我? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Milo

    我们需要知道硬件有哪些变化。 我们的归档将分享电子邮件,我们可以讨论那里.

    谢谢你  

    Amir Hussain