Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMS320F2810、 C2000WARE
工具/软件:
TI 团队大家好、
我正在努力迁移为开发的固件 TMS320F2810(位域版本) 最终目的 Driverlib API 在上 TMS320F2837xS 频率。
在查看可用的培训材料时、我注意到两个车间文档之间存在显著差异:
。 F28004x 技术讲座 文档说明 Driverlib 函数 对于每个外设(例如,在 ADC 部分中,它列出了,等以及参数说明)ADC_setInterruptSOCTrigger()ADC_readResult()。
不过、 F2837xD 技术讲座 仅展示了方框图和功能图、而不包括类似的 Driverlib 函数解释。
例如、F28004x ADC 一章详细介绍了以下函数:
其参数包括:
-
base:ADCx_BASE (x = A 到 C) -
socNumber:ADC_SOC_NUMBERx (0–15) -
trigger:ADC_INT_SOC_TRIGGER_* -
adcIntNum:ADC_INT_NUMBERx (1–4) -
pulseMode:adc_pulse_end_of_* -
resultBase:ADCxRESULT_BASE
我的查询
是否有任何的文档、培训或参考指南 TMS320F2837xS /D 介绍了每个外设的所有 Driverlib 函数(比如 F28004x 技术讲座指南)。
单个来源列出了 API、API 用途和参数、这样就可以更轻松地将基于位域的固件迁移到 Driverlib。
如果此类文档不可用、您能否建议使用推荐的方法(例如,头文件,Doxygen 生成的 API 文档或任何其他资源)来获取 F2837x 器件所有 Driverlib 函数的详细说明?
任何联系或指导都将非常感谢。