This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何在 Endat2.1 通信中使用 VCRC 进行 5 位 CRC 计算?

Guru**** 2769705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566725/tms320f28p650dk-how-to-use-vcrc-for-5-bit-crc-calculation-in-endat2-1-communication

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、工程师:

我计划使用 VCRC 来实现 Endat2.1 的 5 位 CRC 计算、并使用以下参数:

-初始值:0x1F

-多项式:x^5 + x^3 + x + 1

-输入数据:32 位、LSB

我已经检查了示例程序、但为什么所有示例都会生成相应的查找表?

如果所有示例都使用查找表、是否还需要生成相应的查找表来实现 Endat2.1 的 5 位 CRC? 如何修改示例程序来实现这一点?

此致、

林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    该专家目前已离职、将尽快回复您。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya