This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:C2000 微控制器论坛

Guru**** 2924690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566387/tms320f28p650sh-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28P650SH


工具/软件:

我最近更新为 20.3.0、图形可视化功能不再像以前那样工作。 现在、x 轴不是绘制内存的一部分、而是没有任何意义。 它不断增加(达到无穷大?) 与它正在绘制的存储器不匹配。 我想做的是绘制内存的一部分、这是图形过去的做法。 这在调试存储信号的算法时非常有用、尤其是在循环缓冲器中。 现在、“时间“图实际上是无用的。 这是我最有价值的分析工具之一、尤其是它可以在相同的轴上同时绘制多个信号缓冲器的方式。 我被摧毁了。 我们能把它带回来吗? 或者我现在是否可以在其他地方访问此工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:似乎我在错误的论坛上发布了这个,对不起。 我已经在所属的 CCS 论坛中重新发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug,

    谢谢、我将关闭该主题。

    此致、

    Aishwarya