This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用 X1/X2 引脚作为 TMS320F28069PN 上的输出

Guru**** 2694575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566195/tms320f28069-using-x1-x2-pins-as-outputs-on-tms320f28069pn

器件型号:TMS320F28069


工具/软件:

我正在应用中使用 TMS320F28069PN 控制器、并且已使用所有可用的引脚。 但是、我需要两个额外的输出引脚。 由于我使用内部振荡器、X1 和 X2 引脚是否可以配置为输出?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prakyath、

    数据表指出、X1/X2 引脚必须分别连接至 GND 和保持未连接状态。 这些引脚没有关联的 GPIO。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 请您就这种情况下可能的解决方案提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakyath

    您可以使用 I2C/通用 GPIO 扩展器(也称为多路复用器)。 此外、下面是您可以使用的另一种资源: 如何在 C2000 器件中充分利用 GPIO。 E2E 和互联网上提供了有关选择和使用合适产品的资源。

    此致、

    Aishwarya