This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:我们可以在 VDD 引脚上放置一个 22uf 电容器吗?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565279/tms320f2800137-could-we-put-a-22uf-cap-on-vdd-pin

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

尊敬的团队:

我们可以在 VDD 引脚上放一个 22uf 电容吗? 因为客户没有 10uf 帽、所以不确定 22uf 可以工作。

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane、

    增加该引脚上的电容会减慢内部 VREG 的上电时间、我唯一担心的是、如果器件过早释放 XRSn、因为 VDD 会变慢。

    Q1) 客户是否有外部监控器来监控 VDDIO/XRSn 并对 VDD 进行门控?  如果是、我对上述情况没有任何关注

    Q2) 假设 Q1 的答案是“否“;客户是否可以在加电并设置 22uF 的情况下提供 VDD /VDDIO/XRSn 的示波器图?  因此、我可以帮助判断器件功能是否存在风险。

    此致、
    Matthew