This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:采用 PZP HTQFP、100 引脚封装的 TMS320F28P650DK6

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562887/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk6-in-pzp-htqfp-100-pin-package

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

100 引脚 PZP HTQFP 封装的 TMS320 F28P650DK6 micro 列出了两个不同 ADC 的 VREFHI 引脚 19、是否有文档介绍了引脚 19 VREFHIA VREFHIC 之后的内容?

我们是否能够 使用这两个 ADC 还是根据引脚 19 配置使用、或者 由于 VREFHIA 和 VREFHIC 引脚在此封装上共享、因此一次只使用 ADC A 或 ADC C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    100 引脚 PZP HTQFP 封装的 TMS320 F28P650DK6 micro 列出了两个不同 ADC 的 VREFHI 引脚 19、是否有文档介绍了引脚 19 VREFHIA VREFHIC
    之后的内容

    没有与此相关的文档、引脚 19 上的 VREFHIA 和 VREFHIC 针对此封装进行了短接;VREFLOA 的 VREFLOC 和 VREFLOC 在引脚 16 上针对此封装进行了短接。  

    我们是否能够 使用这两个 ADC 还是根据引脚 19 配置、或者您是否应该一次只使用 ADC A 或 ADC C、因为 VREFHIA 和 VREFHIC 引脚在此软件包上共享?

    ADC A 和 ADCC 都可以同时使用。  (这些 ADC 的基准在外部和内部都保持不变)。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  由于数量 2 个 ADC A 和 C 短接至同一 VREFHI 引脚、如果我们同时使用 ADC A 和 C、那么我们是否需要在引脚 19 上将建议的电容翻倍。 例如、对于 16 位模式 ADC、VFREFHI 上的建议电容为 22uF、在这种情况下、如果我们同时使用这两个 ADC、则引脚 19 上的建议电容应该是数量为 22uF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以在引脚 19 上放置单个电容、也可以放置 4.7uF 的较低电容、与 Launchpad 中相同。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清一下、如果我们在 16 位模式下使用引脚 19 之外的两个 ADC、是否应该只放置一个 22uF 或 2 22uF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对于两个 ADC、我们可以使用值为 22uF 的电容器。

    此致、

    Nilesh