This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231C1DQDMRR

Guru**** 3006220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566012/tmag5231c1dqdmrr

部件号:T05804939


工具/软件:

您好,关于我们公司从通瑞购买的材料,目前的测试结果显示以下情况。 您能否检查是否是由于测试方法不正确或材料质量异常造成的?

用于检查霍尔传感器输出的手动测试、高斯计用于记录释放期间的磁读数并同时触发。 霍尔传感器 (TMAG5231C) 似乎不在规格范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    笑笑、

    永磁体的磁场在很大程度上取决于传感器与磁体的对齐情况。  除非放置在一定程度的对称位置、否则您将无法同时确定传感器和探头中的磁场。  即便如此、这也依赖于以理想对齐方式进行极化的磁体。

    为了验证准确的开关输入、您需要一个可重复性良好的精密运动控制器来定位磁体。  您可以在测试器件时校准探头位置以匹配感应元件位置、然后扫描磁体位置。  这应该为使用相同磁体的传感器和探头提供相同的输入。

    另外、根据探头制造商规格指南、还值得注意探头在内部进行检测的位置。  它通常是探头内部的某个点、不在探头尖端表面。  在对齐以匹配检测元件位置时、需要考虑该偏移。

    仿真磁体的预期磁场可能会有所帮助。  我们在这里有一个工具:

    www.ti.com/timss

    谢谢、

    Scott