This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:Uniflash 版本 8.0.0 中的编程问题

Guru**** 2921500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566280/tms320f280049c-q1-programming-issue-in-uniflash-version-8-0-0

器件型号:TMS320F280049C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

他们使用 Uniflash 版本 8.0.0 对 F280049C-Q1 进行编程。

最近、他们收到了工厂现场反馈、有 8 个使用相同代码编程的器件(共 3000 个)。 转储这 8 个单元的存储器内容、与良好编程单元不同的数据很少(在这 8 个单元中,错误的数据地址似乎是随机的)、那么这 8 个单元 MCU 由于错误的数据而无法正常工作。

它们使用 命令行界面来执行加载程序和验证、故障 8 个单元 在日志中编程后未显示任何错误消息。 但转储故障单元存储器、我们确实看到与良好单元相比有一些区别。

左侧一个正常样本存储器与右侧一个正常样本存储器出现故障、从 闪存组 0 转储 0x80000-0x8FFFF

(1)。 如果 Uniflash 的编程过程中出现错误、加载映像过程是否会继续? 或者它会立即停止?  

(2)。 专家是否会考虑故障设备上的这些意外数据是由于 Uniflash 编程问题造成的? 专家有没有见过这样的问题? 成功显示加载、但使用不同的数据存储器。  

(3)。 客户 从 Uniflash 导出闪存组 0 0x80000-0x8FFFF、长度应为 FFFF。 但是、从十六进制视图来看、它是通过 0x20045 计算得出的。 是否有误配置?  

(4)。 专家是否发现 客户呼叫的命令行有任何错误?

感谢您的支持。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    >如果 Uniflash 在编程过程中出现错误、加载映像过程是否会继续? 或者它会立即停止?  

    如果遇到编程错误、该过程应停止。 在此过程中、我们是否能够捕获 CLI 语句?

    >专家是否会考虑故障设备上的这些意外数据是由于 Uniflash 编程问题? 专家是否曾看到过此类问题? 成功显示加载、但使用不同的数据存储器。

    如果许多其他单元不受影响、UniFlash 编程本身是否造成了问题。 这些器件在发生故障后是否可以擦除? 否则、这可能是由于 ECC 错误无法纠正。

    >客户 从 Uniflash 导出闪存组 0 0x80000-0x8FFFF、长度应为 FFFF。 但是、从十六进制视图来看、它是通过 0x20045 计算得出的。 是否有误配置?

    此十六进制长度似乎不正确、 但这是生成的 .out 文件长度。 对于生成的  TI-TXT 文件、这是否相同?

    >专家是否发现 客户呼叫的命令行有任何错误?

    给定的 CLI 行似乎没有什么异常。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的意见。  

    这些单元在失败后是否可以擦除? 否则、这可能是由于不可纠正的 ECC 错误。

    在发生故障后擦除。 对器件进行 Re 刷写、那么代码可正常工作、样片也是如此。

    是否有专门用于验证的 CLI? 在 uniflash_quick_start_guide.html 中、似乎是-v 必须在刷写后执行。 是否有 专门验证内存内容而不刷新的命令?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    在今天的现场支持后添加更多输入。

    已使用 JTAG 检查 RESC 和 NMISHDFLG 寄存器的位、未发生异常事件导致这些位升高、 此处消除不可纠正的 ECC 错误可能性。

    此外、我们还找到了一个命令行、仅用于验证是否闪烁、这似乎是可行的。 删除-f、只需使用-e、然后使用-v、就可以 在不闪烁的情况下进行验证。 我会离线向您发送控制台窗口、请保密、不要在这里发布。

    您是否愿意帮助重新确认只是验证命令行是否正常工作? 如果是,那么我们应该删除在我的最后一个回复 — v 屏幕截图闪存后的单词?

    感谢您的支持。

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    是的、删除“-f"参数“参数应该会阻止器件被刷写、而“-v"参数“参数将执行给定 .out  文件的验证。

    谢谢。此致、

    Charles