This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 SysConfig 进行 PWM 配置和中断

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567225/tms320f28379d-using-sysconfig-for-pwm-configuration-and-interrupt

部件号:TMS320F28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我不太熟悉 SysConfig、但我尝试将其用于班次阶段。 我能够为通道 A 和 B 配置 PWM;但是、我遇到了 PWM 中断问题。

查看 ePWM 寄存器时、即使我启用了中断并将 CMPB 配置为触发器、中断看起来也没有到来。  

我会将工程附加到 zip 文件中、以便您快速导入和打开它。

此致、

相移 7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    看起来我们无法设置 ETPS.INTPRD = 1 EVM 配置。
    如果是这样、您能告诉我此设置的位置吗?
    设置该位后、我可以收到 ePWM 中断信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。