This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Code Composer Studio 20

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557835/tms320f28388d-code-composer-studio-20

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

Hallo E2E

我在工程中将 C2000Ware_5_00_00_00 更新为 C2000Ware_6_00_00_00、并调整了包含链接。  我在本地删除了 C2000Ware_5_00_00 文件夹。  

下面的屏幕截图显示了错误消息。  为什么 CCS 仍然引用不再存在的文件夹? 清理工程函数不影响错误消息。  CCS 从哪里获得此信息?

感谢你的帮助。

此致  

Testman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Testman  

    您需要更新工程属性以指定使用 C2000Ware v6.00.00.00

    右键点击工程、打开“Properties"选项“选项卡、 浏览到“Dependences"部分“部分、然后更新 C2000Ware 版本。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth Deshpande

    感谢你的帮助。

    “对不起,我不知道该怎么办。“

    我已经调整了产品相关性、但它仍然引用了不同的来源。

    此致  

    Testman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    项目的“包含选项“中指定了哪些值?   

    如果您使用的是环境变量“COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR"或“或“C2000WARE_ROOT",“,它、它应该会根据在依赖项中选择的版本进行更新。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些是包含路径。  我专门使用了绝对路径来排除误差。

    此致  

    Testman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、它应在这些指定路径中查找标头、而不包括任何其他版本。

    也许工程元数据引用了 C2000Ware_5_00_00_00、您可以在在 CCS 工作区中为该工程创建的.cproject 和.ccsproject 文件中进行搜索。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siddharth

    我已经检查了.cproject 和.ccsproject  文件。 在 .cproject 文件中、 我更改了一个值  

    最终目的

    双精度型引用保持不变。

    我在文件中找不到有关 C2000WARE:5.5.0.00 的任何其他条目。

    谢谢、此致  

    Testman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Testman

    我不知道还有什么原因会导致它从 C2000Ware 5.5.0.0 中拾取文件。  

    将检查是否有任何其他建议来解决此问题、并返回给您。

    此致

    Siddharth