This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 16 位共模电压

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555551/tms320f28379d-adc-16bit-common-mode-voltage

部件号:TMS320F28379D
主题:THS2630 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

希望每个人都做得好!

我正在开发一个需要 高分辨率 ADC 以便使用 16 位差分 模式的工程。 我所工作的电压电平 是单极差分、在共模电压为 1.4V 时、电压在 0 到 2 之间变化。 这是 使用差分信号的 IC。  

AMC3311 具有集成式 DC/DC 转换器数据表的精密、2V 输入、增强型隔离放大器(修订版 A)

现在、我希望 F28379D 在使用差分信号放大器 (THS2630) 调整其电压电平和共模电压后读取该差分信号、以满足 F28379D 差分信号的规范。

根据 F28379D 数据表、根据我的理解、VREFHI 和 VREFLO 之间的电压电平应变化、共模电压为 VREFHI/2。 我已在 TINA 上运行仿真、 请找到随附的仿真文件。  

 e2e.ti.com/.../0143.fiff_5F00_to_5F00_diff_5F00_amp.TSC

请告诉我 THS2630 的输出电压是否与 F2839D 差分信号要求兼容。  

谢谢、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    我们的专家尚未就此问题与您联系、对此我深表歉意。 您是否碰巧仍然需要支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Favela!

    是的。

    谢谢、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    明白了、我已经将这一主题重新分配给了另一位专家、他将帮助您取得进步。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好:

    要使电压正常工作、它应遵循数据表 6.10.1.2.1 ADC 工作条件(16 位差分模式)中概述的规范。 同时请注意以下注意事项:  

    “工作过程中、ADC 输入应保持低于 VDDA + 0.3V。 如果 ADC 输入超过此电平、器件内部的 VREF 可能会受到干扰、这可能会影响使用相同 VREF 的其他 ADC 或 DAC 输入的结果。“

    VREFHI 引脚必须保持低于 VDDA + 0.3V、以确保正常工作。 如果 VREFHI 引脚超过此电平、可能会激活阻塞电路、并且 VREFHI 的内部值可能会在内部浮动至 0V、从而导致 ADC 转换或 DAC 输出不正确。“

    如果它处于推荐的数据表范围内并填充了概述的标准、则可以正常工作。