This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:最大输入电流的持续时间

Guru**** 2977050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565890/tms320f28374s-duration-of-maximum-input-current

器件型号:TMS320F28374S


工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户的 F28374S 将具有 5~8ms 16mA 输入。 查看数据表后发现最大输入钳位电流为 20mA、但没有找到脉冲电流的持续时间。

您能帮助检查 5~8ms 16mA 输入是否会有风险吗? 谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    请允许我再过一天来为您研究一下这个问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    16mA 总计、非连续符合数据表协议、因此处于器件的规格范围内。

    此致、

    Allison