This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:重叠的栅极驱动脉冲是否会发生击穿现象?

Guru**** 2919430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560731/tms320f28035-can-the-shoot-through-phenomenon-caused-by-overlapping-gate-drive-pulses-occur

器件型号:TMS320F28035


工具/软件:

向专家介绍、
我目前正在为图腾柱 PFC 配置开发固件、如下所示。

在测试过程中、我观察到开关 Q3 和 Q4 之间存在短路。 我检查了 MOSFET 引脚、栅极驱动器输出甚至 MCU PFC 输出端的栅极信号。 结果表明、MCU 本身会生成脉冲、然后将脉冲传送到 MOSFET 栅极。

您能否就导致此问题的可能原因提供建议?

此致、






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vu:

    您是否尝试过探测来自 PWM 输出的信号? 连接到 Q3 和 Q4 的 PWM 输出是否存在重叠?

    您能否在示波器上的这两个重叠时设置触发器?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    这是示波器上的波形;黄色脉冲是二极管、蓝色脉冲是升压开关。  它们相互重叠。  由于示波器的触发功能出现故障、我只能以如此低的分辨率捕获信号

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vu:

    这些 脉冲是否会以这种方式发生? (红色盒装)

    似乎需要增加蓝色和黄色信号之间的死区。 您是否尝试过增加一些死区?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在操作过程中、我只会以越来越大的趋势调整死区、并将其固定在 180 和 300。 以下是运行期间的配置

    EPwm2Regs.DBRED = 300;
    EPwm2Regs.DBFED = 180;
    EPwm1Regs.DBRED = 300;
    EPwm1Regs.DBFED = 180;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它位于红色框内。 这些脉冲不应以这种方式发生。 这是出乎意料的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vu:

    感谢您确认我的问题。

    黄色脉冲是否为意外脉冲? 如果是这样、现在有什么特别的事情发生了吗? 任何可能导致黄色脉冲变为高电平的跳闸事件?  

    您能否使用此图绘制出您的死区设置?

    是否确定为更新所有比较值而生成的 ISR 发生在下一个周期之前? 确保所有比较值更新都在同一周期内发生。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有早点回来。 在测试过程中、我不再遇到该问题。 这可能是由我们尚未确定的微小变化引起的、但由于时间有限、我们认为问题已解决。 感谢您的支持!
    此致、
    Phuong