This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-CPU2:有关 EP 引导序列的问题

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566634/tms320f28377d-ep-question-about-cpu2-boot-sequence

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP


工具/软件:

您好、

我们希望按如下方式使用 CPU:

CPU1:闪存引导、CPU2:未使用
CPU2 的闪存中没有映像、我们只想从 CPU1 的闪存引导。

1.如果我们在引导 CPU1 时没有执行“IPCBootCPU2(C1C2_Brom_BOOTMODE 从_闪存)“命令、CPU2 不会引导吗? 或者 CPU2 的闪存中没有程序、因此其是否无法正常工作?

2. CPU2 是否处于上述状态的等待模式?

3.除了《TMS320F2837xD 双核实时微控制器技术参考手册》外、是否有任何其他有关引导的参考资料?

4. CPU1 运行时 CPU2(其闪存中没有程序)是否可以影响 CPU1?

谢谢你。