This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存内核 — CAN 引导 ROM

Guru**** 2917260 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1565464/flash-kernel---can-boot-rom

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我想将闪存内核用于 CAN 引导加载程序(引导 ROM)。

当我在 SDK 中查看时、我可以在 C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x_dual/flash_kernel 中看到一些示例。
但我无法将其导入到 CCS 并进行必要的更改。

用户如何导入并进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能解释一下该示例中的“无法导入“含义吗?如果您执行 File >> Import Project 并导航至 can_flash_kernel_c28x_dual_c28x1、CCS 会抛出错误吗? 您能否就您也使用的 CCS 和 C2000ware 版本发表评论?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好

    也可以将其他工程导入工作区并进行处理。 但是、当我尝试导入时 F28P65x 的闪存内核 、但未成功导入。
    我已经在中尝试了该方法 CCS v12.8.0 和 CCS v20 、但问题仍然存在。

    请提供任何信息 flash_kernel 示例代码 中的示例 F28P65x MCU

    此外、将新固件写入闪存后、在哪里确切地执行 引导模式更改 发生在闪存内核中?(我们需要再次将引导模式更改为闪存引导... CAN 引导仅需要升级)。

    我的应用程序大小大于 256KB 、所以我需要使用多个闪存库。
    如果我们按如下所示进行配置、闪存内核是否会自动处理多个闪存组的编程?

    uint32_t USD[5] Application_Flash_Banks ={0、1、2、3、4};//取自 flash_kernel_ex5_can_flash_kernel.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我在尝试导入到 CCS 12.8.1 中该文件夹时看到的内容:

    您是否确定 C2000ware 中的 flash_kernel/文件夹没有损坏? 另请注意、CCS 只能导入一个具有特定名称的工程、如果 工作区中已有一个具有匹配名称的工程、则需要对 其进行重命名。

    我将请引导加载程序专家协助您解决其他问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我们按如下所示进行配置、闪存内核是否会自动处理多个闪存组的编程?

    uint32_t USD[5] Application_Flash_Banks ={0、1、2、3、4};//取自 flash_kernel_ex5_can_flash_kernel.c
    [/报价]

    是的,在调用 DCAN_Boot () 时结合设置 numBanksToErase 参数来配置此变量将在编程开始时擦除这些闪存组,并允许您在多个闪存组之间进行编程。

    此致、

    Alex