This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 和 ADS7028 之间的 SPI ADC 接口

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566192/tms320f28377d-spi-adc-interface-for-between-tms320f28377d-and-ads7028

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:ADS7028

工具/软件:

尊敬的所有人:  

我正在努力将 TMS320F28377D 与 12 位 ADC 与 SPI 接口 IC ADS7028 进行连接。  

我的 ADC 采样率为 60kHz。 是否有任何参考电路设计可用于连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的许多参考设计都包括 SPI 电路、我相信 ADS7028 本身具有支持 SPI 通信的 EVM、您可以使用该 EVM 作为参考。 原理图和 PCB 设计位于该 EVM 的用户指南的底部。

    此致、
    Jason Osborn