主题中讨论的其他器件:TIDA-010949
工具/软件:
您好、
我使用 TIDA-010949 开发板及其 600W 太阳能电源优化器的示例代码。
使用示例代码进行调试(在降压/升压模式下生成 PWM 波形)时、效果不错。
控制器会生成适当的 PWM 输出、直到 刷写控制器中的代码后连接 USB 电源。
但一旦我断开 USB 电源并重新连接、控制器就会停止生成任何输出。
请告知需要在程序或配置文件中进行哪些更改才能正常运行代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我使用 TIDA-010949 开发板及其 600W 太阳能电源优化器的示例代码。
使用示例代码进行调试(在降压/升压模式下生成 PWM 波形)时、效果不错。
控制器会生成适当的 PWM 输出、直到 刷写控制器中的代码后连接 USB 电源。
但一旦我断开 USB 电源并重新连接、控制器就会停止生成任何输出。
请告知需要在程序或配置文件中进行哪些更改才能正常运行代码。
尊敬的 Jason:
当我在 TIDA-010949 演示板中刷写代码时、USB 与笔记本电脑连接(无其他电源)。 此时、微控制器上显示 3.28V DC。 PWM 波形完全生成。
之后,我从笔记本电脑移除了 USB(没有电源的控制器)。 然后、微控制器的直流电压为 0V。
然后、我再次将 USB 连接到笔记本电脑。 现在、它再次显示微控制器处为 3.28V。 但没有 PWM 输出。
注意:我正在使用 TI 网站上提供的 TIDA-010949 演示软件。